现代电源架构(Architects of Modern Power)联盟发布用于高电流应用的数字负载点标准要求。

2015年2月26日


现代电源架构(Architects of Modern Power)联盟发布用于高电流应用的数字负载点标准要求。

在2014年11月出版的四个初始标准基础上,现代电源架构(AMP)联盟今日宣布了一项进一步标准,旨在为分布式电源系统先进功率转换技术的发展树立共同的机械和电气规范。针对非隔离式数字负载点(POL)DC-DC转换器设计的“teraAMP™”标准将把电流范围从90A扩大到120A,同时支持垂直和水平机械配置。

新的“teraAMP”标准进一步补充了之前的“microAMP™”和“megaAMP™”标准,这两个标准分别针对20A至25A以及40A至50A数字POL而设计。所有型号均支持水平和垂直配置。首批符合新“teraAMP”标准的产品将由AMP集团成员在下个月的2015年应用电力电子会议(APEC,将于3月15日至19日在北卡罗莱纳州夏洛特举办)上推出。

“teraAMP标准是高密度、高复杂度电源设计支持方面的新台阶,”AMP集团发言人Mark Adams评论道。“随着芯片结构不断简化,板上电源需求不断增长,电力行业提供负载点高电流密度解决方案,与行业保持同步迫在眉睫,”Adams总结道。

2014年10月宣布成立的AMP集团认识到了分布式电源架构需要真正的多源、技术先进和高效的电源。最初,电信和数据通信公司是该需求的驱动者,但现在该需求已经扩散到其他行业。先前的电源标准化尝试通常只解决设计机械方面的问题,即物理尺寸和引脚位置。AMP集团所做的是扩大标准化范围,将电气规格和性能囊括其中,包括通过采用数字控制器来实现监测、控制和通信功能。这使AMP集团需要确定共同的配置文件,实现包括CUI、爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)和村田(Murata)在内的成员企业产品间即插即用的互操作性。

除了数字POL标准外,AMP还确定了用于先进总线DC-DC转换器的两个标准:“ABC-ebAMP™”标准涉及尺寸为58.42 x 22.66 mm,功率范围为264W至300W的先进总线砖型,而“ABC-qbAMP™”标准则涵盖尺寸为58.42 x 36.83 mm,功率范围为420W至468W的四分之一砖型电源。这些标准详细规定了机械占地空间、功能和配置文件。

媒体垂询,请访问:ampgroup.com





 
Powered By OneLink