现代电源架构(AMP)联盟宣布第一套分布式电源系统标准

2014年11月12日


现代电源架构(AMP)联盟宣布第一套分布式电源系统标准

新成立的现代电源架构(AMP)联盟今日宣布了其第一项标准,旨在为分布式电源系统先进功率转换技术的发展树立共同的机械和电气规范。最初的标准在电子设备会议上披露,并在CUI公司的展位(B2-113)上通过AMP集团的产品展示,涵盖了数字负载点(POL)和先进总线DC-DC转换器。

CUI和爱立信电源模块(Ericsson Power Modules)以及村田(Murata)之间形成联盟,目的是实现技术最先进的端到端解决方案,并提供完整的硬件、软件和支持生态系统。除了纯粹的机械规格外,它还标准化了监测、控制和通信功能,并创立了即插即用互操作性的共同配置文件,以确保每个企业产品之间的兼容性。

同时,已经确立两个数字负载点转换器标准。“microAMP”规格涵盖20A至25A垂直和水平配置电源,而“megaAMP”则规定了40A至50A垂直和水平装置的要求。对于先进总线DC-DC转换器,“ABC-ebAMP”标准涉及尺寸为58.42 x 22.66 mm,功率范围为264W至 300W的先进总线砖型。对于尺寸为58.42 x 36.83 mm,功率范围为420W至468W的四分之一砖型电源,集团确立了“ABC-qbAMP”标准。这些标准详细规定了机械占地空间、功能和配置文件。

AMP集团发言人兼CUI公司高级电源副总裁Mark Adams评论说:“自上个月成立现代电源架构联盟后,这些标准的出台标志着我们在共同的技术路线上迈出了重要的第一步。”爱立信电源模块营销传播总监Patrick Le Fèvre说:“提供具有卓越供应链可靠性的真正多源、高效率电源生态系统可帮助客户实现生产连续性”,村田战略产品营销电源解决方案副总裁Steve Pimpis补充说:“我们很高兴能够推出这种先进的技术,让其得到比单一来源解决方案更广泛的应用。”

AMP集团现已推出符合这些标准的产品,并将在2014年11月11至14日在慕尼黑举办的电子设备会议上(CUI公司展位B2-113、村田公司展位B5-107、爱立信电源模块在MEV的展位A4-260)展出。

媒体垂询,请访问:www.ampgroup.com





 
Powered By OneLink