连接器CAD模型帮助加快设计进程

2017年9月19日 由 Jeff Schnabel 编制

连接器CAD模型帮助加快设计进程

生活的节奏似乎越来越快。无论在家还是上班,我们总感觉疲于奔命。电子行业的工程师也是如此,步步紧逼的项目期限仅次于时刻身处创新前沿,也是一大竞争动力。除此之外,工程师还必须用更少的资源和更短的时间完成更多的工作。

为了应对此类趋势,工程师们发现至关重要的一点是利用所有可用工具精简设计环节,进而缩短面市时间。CAD工具就是一个恰当的例子,它已经成为许多工程师每日必备的生存必需品了。然而,CAD工具本身无法给出完整答案,尤其是因为大部分设计工程师在整个产品生命周期内必须应对多种CAD系统。此外,基于供应商的规格图纸为各个组件建模可能非常耗时。

因此,懂行的工程师都青睐能为其组件(无论是精密的集成电路还是电阻等简单的无源器件)提供成品3D模型的供应商,这一点也不奇怪。

在CUI,我们力图通过在项目的每一个环节都围绕我们的整个产品组合(包括电源、音频组件、编码器、热管理设备和互联产品),提供一系列资源(包括CAD模型),从而为设计工程师提供支持。

机械模型能够简化设计的可视化和验证工作

能够随时采用常见的CAD格式下载免费的2D和3D机械模型,使得工程师可以轻松了解如何将连接器等组件集成到终端系统设计中。但是,供应商提供的模型除了节省工程师自行渲染合适模型所需的时间之外,还具有其他优势。首先,供应商自有模型可准确反映自身实际产品,避免从数据表复制组件尺寸到模型上时可能出现的错误。而且,该准确性还包含容差,确保组件适合预期用途,包括确保配对连接器正确匹配。

可视化(尤其是在3D中)不仅有助于工程师执行设计,还可促进更加完善地渲染终端设备。这样便可能在到达制作原型的环节之前,就已经将设计“推销”给了终端客户或重要的利益相关者。而且,能够在这个阶段修改设计理念,可大幅降低设计迭代的数量,既省时又省钱。其他优势还能进一步向下累加到生产线上,对于使用不止一种电子制造服务(EMS)的原始设备制造商(OEM)而言尤其如此。采用与EMS制造工具兼容的组件模型之后,制造商加强了轻松切换生产场所的能力。这一优势不仅让系统设计者不用重新渲染模型,带来显著的时间和成本效益,而且避免了潜在的出错风险,尤其是在工程师不太熟悉目标CAD工具的时候。

成品连接器CAD模型

CUI种类广泛的连接器产品组合包括音频直流电源USBDIN,以及RCA 型号。我们为上述超过600种连接器提供3D CAD图形文件,支持这些产品群体。它们采用大多数主要CAD系统格式,包括:SolidWorks®、Pro/Engineer®、Autodesk Inventor®、Mechanical Desktop®等等。

CUI资料库中的所有模型均可先预览后下载,提供包含所有六面(前、后、顶、底、左、右)的2D视图和完全等距3D视图。利用各种屏幕显示模式,工程师能够缩放、平移、倾斜和旋转这些视图,并可采用着色、透明、线框等不同渲染模式查看视图。选中后无需注册,即可选择所需CAD工具格式并下载模型,然后将其直接加入工程师的设计中。

展示CUI 3D模型查看器工具的截图
CUI 3D模型查看器工具一瞥

组件供应商提供的成品CAD模型能够显著提高设计过程的效率、去掉组件渲染的繁琐工作,从而使工程师能够集中精力在其终端产品中创造真正的价值,同时还缩短了面市时间。

有用资源

查看CUI的3D CAD模型完整资料库
浏览我们涵盖所有应用领域的完整连接器产品组合


备忘录:标签和类别
Jeff Schnabel

Jeff Schnabel

全球营销副总裁

Jeff Schnabel 在电子行业有着超过 15 年经验,对产品、技术及设计工程师感兴趣的标准了解甚广。他一直通过开发公司广泛的工程资源和工具库、扩大 CUI 的全球品牌,并为公司未来发展找准定位,来致力于使 CUI 成为行业思想领袖。Jeff喜欢在休息时间远足、旅行或陪伴他的孩子,同时从事第二职业,担任业余竞吃选手。

 
Powered By OneLink